Lámparas y bombillas
Las lámparas y las bombillas son parte de nuestra experiencia diaria. Si estamos en el trabajo o en un ajuste, un día o una noche doméstico, encendemos a menudo una luz de modo que poder ver mejor lo que estamos mirando.
Hay diversos tipos de bombillas y una gama de los usos para estas lámparas. Si usted está buscando para bulbos del LED o está buscando una luz más tradicional del gas para un proyecto que usted está trabajando encendido, usted está en el lugar derecho. En RS, tenemos bulbos 1,000 excesivos a elegir en de nuestro departamento de la iluminación.
Nosotros luces y bulbos de la lámpara de Inventario conduciendo fabricantes incluyendo EIKO, IDEC Corporation, LOVATO eléctrico, Lume, y nuestra propia marca de fábrica RS Pro. Cualquier marca de fábrica usted elige, usted puede ser seguro que usted está seleccionando las marcas de fábrica de alta calidad y los productos excepcionales en el gran valor.
Hojee la selección y tome su selección de proyectores y de bombillas de las luces de techo, incandescentes y fluorescentes. Lo que usted necesita, usted es seguro encontrarlo en esta formación.
¿Cuáles son bombillas?
Somos todos al corriente de ellos: son utilizados para producir y para dispersar la luz por ser atornillado en una base estandardizada con un interruptor, como un soporte de la lámpara. Pero vale el entender de la funcionalidad de lámparas y de bombillas. Si usted está trabajando en una disposición industrial o un desarrollo doméstico, tener este conocimiento puede ser provechoso al planear las lámparas y encendiéndose en un proyecto.
Bombillas incandescentes
La incandescencia es el lanzamiento de la luz cuando se calienta un filamento. Éste es el principio de trabajo básico de una bombilla incandescente.
Por años excesivos de 100, acreditaron Thomas Edison con inventar la bombilla incandescente. Sin embargo, los componentes que componen esta manera común de encender una lámpara fueron hechos por los inventores múltiples.
Estos componentes incluyen:
- bulbo de Glass o globe - ésta es la cáscara externa que protege los componentes internos. Las calidades reflexivas del material de cristal maximizan la luz emitida del filamento.
- Filament - El tungsteno es un metal natural que puede soportar temperaturas altas. Es la parte en espiral del bulbo. Cuando la corriente pasa a lo largo de esto, acciona una luz blanca. Las bobinas permiten muchos de tungsteno de caber en el espacio pequeño dentro del bulbo y de hacer la luz más intensa.
- Wires y stem - el centro del bulbo tiene un vástago que se haga del cristal. Los alambres que conectan se unen a esto y sostienen la bobina del tungsteno en lugar. Tan bien como proporcionando la ayuda, estos alambres llevan la corriente eléctrica.
- Base - La base se diseña para sostener el bulbo en lugar, para transferir la electricidad de la salida eléctrica al bulbo y para asegurar los componentes del bulbo.
Mientras que la forma típica del “globo” es uno de los tipos más reconocibles de bulbos, las bombillas incandescentes son a menudo diversas formas y utilizado en diversos usos. Por ejemplo, se utilizan en la industria del automóvil en indicadores del coche, y en el sector del abastecimiento en hornos.
Bombillas del LED
Los bulbos del LED han crecido en renombre estos últimos años, rápidamente substituyendo bulbos tradicionales del tungsteno. Trabajan bien en los lugares que necesitan la iluminación duradera, tal como parques de coche, oficinas, y los hospitales. Sin embargo, se utilizan cada vez más en ajustes diarios, de cocinas de la iluminación a los despertadores digitales.
Aquí, la luz se hace con pasar actual a través de un semiconductor. Esto es generalmente un diodo. Mientras que la electricidad pasa a través, los fotones - o la luz - emiten del material semiconductor.
Bombillas fluorescentes
Las bombillas fluorescentes se encuentran sobre todo en oficinas, almacenes, supermercados, y edificios públicos tales como hospitales y escuelas. Éstos son los tubos de cristal que contienen dos electrodos atados con alambre a un circuito eléctrico. También contienen los compuestos químicos, que son gas inerte, mercurio, y un fósforo que cubre el interior del tubo.
Los pernos del contacto en el extremo del tubo conectan con el circuito eléctrico. Cuando se gira la corriente de la CA, la electricidad alcanza los electrodos, haciendo los electrones moverse a través de los gases inertes. La energía entonces creada hace el mercurio dar vuelta en el gas, y este gas choca con los átomos y los electrones cargados. Mientras que este proceso coloca, los fotones ligeros se emiten, golpeando la capa del fósforo de modo que poder verla.
Otros tipos de luces
Hay otros tipos de lámparas y de bulbos que usted puede ser que haya parecido. Hay las luces del gas, de uso frecuente en acampar, que se queman un combustible como el propano o el keroseno. Las lámparas del sodio, o el HIJO se enciende, tienen bulbos que ofrezcan una esperanza de vida larga y una alta salida luminosa. Los bulbos de halógeno se pueden ver en porciones de ajustes, de techos domésticos como proyectores a los usos comerciales.
Hay diversos estilos también. Hay luces de techo, tales como diseños del colgante y del chandelier, y lámparas aisladas. Como con el bulbo usted elige, el estilo dependerá del trabajo que usted está trabajando encendido y el espacio usted está iluminando.
Elija RS para sus bombillas y lámparas
Tenemos una selección grande de bombillas y de lámparas, así que usted es seguro encontrar exactamente lo que usted necesita para su proyecto. Si usted está trabajando en un industrial o el trabajo comercial o usted tiene un ajuste residencial a diseñar, usted puede hojear la selección en línea y enangostar su búsqueda usando las diversas categorías.
Porque somos una de las distribuidores principales del norte de Américas de componentes electrónicos, usted puede confiar en RS para los productos y el servicio de cliente más de alta calidad.
Para la ayuda y el consejo adicionales, o permanecer simplemente actualizado con conocimiento y noticias de la industria, visite nuestro consejo hub de expert.
En orden: 80
Cantidad mínima: 380
Múltiplo de: 5
Cantidad mínima: 380
Múltiplo de: 5
Cantidad mínima: 52
Cantidad mínima: 10
Cantidad mínima: 13
En orden: 80
Cantidad mínima: 380
Múltiplo de: 5
Cantidad mínima: 380
Múltiplo de: 5
Cantidad mínima: 52
Cantidad mínima: 10
Cantidad mínima: 13